Option: --runscript (Skript ausführen) Permanentlink

Die angegebene Skriptdatei wird von CODESYS ausgeführt.

Tab. 551: Befehlszeilenoptionen für --runscript

‎--runscript="<script file>.py"‎

CODESYS führt die Skriptdatei ‎<script file>.py‎ beim Starten aus.

Sie müssen den vollständigen Pfad der Skriptdatei angeben.

‎--scriptargs:'<arg1> <arg2> ... <argn>'‎

Verwenden Sie diese Option zusammen mit der Option ‎--runscript‎. Sie lösen die Übergabe der <arg1> ... <argn> Argumente an das Skript aus. Die Argumente werden an die Python-Variable ‎sys.argv‎ übergeben.

‎--noUI‎

Verwenden Sie diese Option zusammen mit der Option ‎--runscript‎.

Die Benutzeroberfläche CODESYS wird nicht geöffnet. CODESYS gibt alle vom Skript erzeugten Fehler, Warnungen, Compilerberichte und Befehlszeilenmeldungen aus. Die Skriptmeldungen (1: Severity Text) können von anderen Meldungen getrennt werden (2: Schweregrad FatalError, Error, Warning, Information) mit dem Operator ‎>‎.

‎--enablescripttracing‎

Verwenden Sie diese Option zusammen mit der Option ‎--runscript‎. Als Ergebnis wird jeder Befehl der Skriptdatei in der Ausgabe angezeigt.

‎--textPrompts‎

Verwenden Sie diese Option zusammen mit der Option ‎--noUI‎. Infolgedessen werden die Methoden des Nachrichtendienstes und die Standarddialoge in der Befehlszeile für Benutzereingaben ausgegeben.

Wenn Sie ‎--textPrompts‎ nicht angeben, werden alle Aufforderungen des Nachrichtendienstes automatisch mit Standardwerten bestätigt.

Beispiele für die Verwendung von Übergabeparametern in Skriptdateien mit 'sys.argv'

start /b /wait Automation Builder.exe 
--runscript="D:\Script\ArgvAnd__main__Test.py" 
--scriptargs:'username password 3.14 "path=\"C:\temp\\"' 

Skript-Datei: ‎ArgvAnd__main__Test.py‎

from __future__ import print_function
import sys
print("sys.argv: ", len(sys.argv), " elements:")

for arg in sys.argv:
    print(" - ", arg)
print()
print("__name__: ", __name__)

Ausgabeergebnis: ‎stdout‎:

sys.argv: 6 elements:
- D:\TestScripts\ArgvAnd__main__Test.py
- username
- password
- 3.14
- path= "C:temp"
__name__: __main__

Weitere Informationen über die globale Variable ‎__name__‎ finden Sie in der Python-Dokumentation.

Beispiele für die Nachrichtenausgabe

start /b /wait Automation Builder.exe --runscript="D:\Script\AmpelTest.py" --noUI 1>ScriptMessages.txt

CODESYS übergibt alle vom Skript erzeugten Meldungen an die Datei ‎ScriptMessages.txt‎. Andere Meldungen werden in der Befehlszeile ausgegeben.

start /b /wait Automation Builder.exe --runscript="D:\Script\AmpelTest.py" --noUI 2>NUL

CODESYS unterdrückt alle Meldungen, mit Ausnahme von Skriptmeldungen. Die Skriptmeldungen werden in der Befehlszeile ausgegeben.

Beispiel für die Verwendung der Option -scriptdebugger

Das folgende ‎initdebug.py‎ Skript wurde erfolgreich mit ‎pydevd‎-basierten Debuggern, wie PyDev / LiClipse und PyCharm, getestet. Um dieses Skript zu verwenden, starten Sie CODESYS mit der folgenden Befehlszeile:

--profile="Fanta Development Build" --scriptdebugger="D:\test\charmdebug\initdebug.py"

Datei: ‎initdebug.py‎:

from _future_ import print_function
from _future_ import unicode_literals
import sys
sys.path.append(r"D:\test\Env2\Lib\site-packages\pycharm-debug.egg")
import pydevd
def scriptdebuggersetup():
pydevd.settrace('localhost', port=51234, stdoutToServer=True, stderrToServer=True)
def scriptdebuggershutdown():
pydevd.stoptrace()

Für weitere Informationen siehe: und ‎⮫ http://docs.python.org/tutorial/modules.html